This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:LGPO/状态机检查

Guru**** 2388880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210170/ucd90320-lgpo-state-machine-check

器件型号:UCD90320

您好:

1. LGPO 状态机模式的描述

它显示"当 GPO 逻辑结果当前为真时、将使用路径1直到结果变为假;将使用路径2直到结果变为真"。

-

这是否意味着在电路板启动时、LGPO 首先设置为 GPI 并检测此引脚是高电平还是低电平、然后选择路径1或路径2?

或者、它是否会首先识别具有两个路径的逻辑、然后行为将像描述那样开始?

-

-

2. LGPO 可以将状态机设置为下图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    GPI 在这里是什么意思? 我无法解释它如何与 LGPO 一起工作。

    对于语句模式、它很简单:

    每次仅评估一条路径

    2.当它从一条路径切换到另一条路径时,它不会评估新路径,直到新路径上的事件发生变化

    3.它始终从 PATH0开始  

    此致

    颐和