请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 您好:
1. LGPO 状态机模式的描述
它显示"当 GPO 逻辑结果当前为真时、将使用路径1直到结果变为假;将使用路径2直到结果变为真"。
-
这是否意味着在电路板启动时、LGPO 首先设置为 GPI 并检测此引脚是高电平还是低电平、然后选择路径1或路径2?
或者、它是否会首先识别具有两个路径的逻辑、然后行为将像描述那样开始?
-
-
2. LGPO 可以将状态机设置为下图吗?