This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:查看原理图

Guru**** 2513145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208107/lp2951-review-schematic-diagram

器件型号:LP2951

 团队成员:

 1. U1:LP2951-DR。

 2.输入:12V,输出5V 0.03A。

3、输出电压3pcs 非常小, 几乎为零。 请帮助查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否提供一起显示输入和输出电压的波形? 您是否通过测量例如 R04和 R05上的电压来确认负载符合预期?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克:

    1.我正在寻找一位客户来获取您想要的波形。

    2.请提供补充资料。

    使用万用表进行测试、PIN6 (Vtap) vs. PIN4)GND (__LW_AT__、OK 产品的测量值为52K、NG 是无限的。 如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    输入电压为12.8V、电源芯片的输出约为5.4V;

    R04/R05端子处的电压约为0.049V、

    典型工作电流与10mA 有关;30mA 之前的反馈可以理解为最大工作电流。

    请注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在最初的帖子中、您提到输出电压接近0V、但看起来输出电压非常接近预期的5V 输出。 在示波器图中、5.4V 是指什么? 是通道2的最大电压还是平均电压? 在我看来、它显示的是最大电压。 他们应该在垂直轴上进一步放大、因为当垂直轴太缩小时、数据可能会给出不准确的读数。 他们应该将其置于1V/div 刻度上、而不是5V/div。  

    他们是否进行了 ABA 交换或其他测试以缩小问题范围? 他们是否捕获了显示电路板最初通电和关闭时的任何波形?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    我之前回复的波形是正常分量的输入和输出。

      (__LW_AT__输入电压为12.8V、电源芯片输出约为5.4V)

    将来、我将对 NG 组件的输入和输出波形进行补充

    让我重新组织内容:

    1. LP2591输出接近0 ,通过 ABA 交换与芯片确认了问题 

    2.

    根据规格、引脚4和引脚6之间有一个电阻。

    现在 OK 分量为52K、而 NG 分量是无限的。

    您能确认问题出在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    具有不良部分的波形比生成好部分的波形更有用。 如果器件出现问题、则表明器件因某种原因损坏、因此我建议收集启动和关闭波形。 引脚之间的电阻测量对故障排除根本原因帮助不大;它只表明良好器件和不良器件之间存在差异。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    输入12.6V OUT 0.96V (正确值为5V)

    输出跳变过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该波形的上下文是什么? 我看到最左侧的输入上升到12.6V、然后下降到0V、然后再次恢复到12.6V。 这是针对电路板应用的测试吗?

    您是否收集了启动/关闭波形? 使用新的电路板来收集这些波形将会很有帮助、因为您到目前为止提供的信息表明器件已损坏。  

    我注意到的另外一点是、原理图中没有输入电容器、而数据表显示该器件需要一个1uF 的输入电容器。  

    此致、

    尼克