This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:初始配置/原型设计和与 MCU 的连接、现场和奎特;

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209510/bq76942-initial-configuration-prototyping-and-interfacing-with-mcu-in-situ

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在更新现有电池供电产品的设计、可能使用 BQ76942替代现有的无源电池管理电路、以实现更多功能。  

该产品使用 STM32L4 MCU、后者通过 SPI 与 BQ76942连接 (因此、它将 是 BQ76942的 SPI 默认版本)。

就2个主要问题寻求指导:

  1. 对连接到 STM32 MCU 的 BQ76942进行初始配置和编程的最佳方式是什么?  我知道存在评估模块、但我希望能够在原型产品 PCB 上"现场"配置和改进 BQ76942。   当器件位于原型产品 PCB 上时、EV2400接口是否允许我直接连接到 BQ76942 (通过 SPI)并对其进行编程(通过 BQ Studio)?  理想情况下、我应该能够在 BQ Studio 中调整设置、然后断开 EV2400并在原型 PCB 上评估 BMS 的性能。 我可以添加跳线  、以便在将 BQ732 SPI 连接 到 STM32 MCU 或外部 EV2400 接口之间进行选择。
  2. 假设已找到"理想配置"、 在生产中对 BQ76942芯片 OTP 进行编程的最佳方法是什么? 流程的物理性质是什么? 是现场完成还是在将芯片焊接到 PCB 上之前完成?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    1-  产品页面上我们提供了适用于 BQ769X2器件系列的入门指南微控制器代码示例。 其中包括使用 SPI 的 STM32的起始代码。 我将把它附在这里。  e2e.ti.com/.../sluc701a-_2800_2_2900_.zip

     EV2400接口是否允许我 在原型产品 PCB 上直接连接到 BQ76942 (通过 SPI)并(通过 BQ Studio)对其进行编程(通过 BQ Studio)?

    是的、您可以将原型板与 EV2400一起用于与 BQStudio 通信。 实际上、这将使配置设置更容易。

     通常有不同的板来执行 OTP、原因很简单、OTP 无法通过连接的电池完成。 但是、只要满足 OTP 条件、就可在 焊接的 PCB 上进行 OTP 操作。 有关 OTP 和条件的更多信息、请参阅 校准和 OTP 编程指南此外、在 OTP FAQ

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 另一个问题:如果我使用 BQ76942评估模块(而不是  EV2400)、我是否能够在此使用上的微控制器与其他 BQ76942 IC 连接? 即、由于 EVM 与 BQStudio 连接、对于 EVM 上未提供的 BQ76942 IC、我可以将其代替 EV2400吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    BQ76942评估模块附带集成在板上的 EV2400。  

    由于 EVM 与 BQStudio 连接,对于 EVM 上未安装的 BQ76942 IC,我可以使用该 EVM 而不是 EV2400吗?

    是的、我见过客户这样做。 可以实现这一点、只需小心连接并 移除 uC_SCL 和 uC_SDA 的板载分流器、因为您不想与这两个 IC (板载和非板载)进行对话

    此致、
    何塞·库索