主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我正在更新现有电池供电产品的设计、可能使用 BQ76942替代现有的无源电池管理电路、以实现更多功能。
该产品使用 STM32L4 MCU、后者通过 SPI 与 BQ76942连接 (因此、它将 是 BQ76942的 SPI 默认版本)。
就2个主要问题寻求指导:
- 对连接到 STM32 MCU 的 BQ76942进行初始配置和编程的最佳方式是什么? 我知道存在评估模块、但我希望能够在原型产品 PCB 上"现场"配置和改进 BQ76942。 当器件位于原型产品 PCB 上时、EV2400接口是否允许我直接连接到 BQ76942 (通过 SPI)并对其进行编程(通过 BQ Studio)? 理想情况下、我应该能够在 BQ Studio 中调整设置、然后断开 EV2400并在原型 PCB 上评估 BMS 的性能。 我可以添加跳线 、以便在将 BQ732 SPI 连接 到 STM32 MCU 或外部 EV2400 接口之间进行选择。
- 假设已找到"理想配置"、 在生产中对 BQ76942芯片 OTP 进行编程的最佳方法是什么? 流程的物理性质是什么? 是现场完成还是在将芯片焊接到 PCB 上之前完成?
谢谢!