This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:有关 TPS23754的问题

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201196/tps23754-question-about-tps23754

器件型号:TPS23754

您好:

目前、 我的客户端正在使用 TPS23754 IC。 他充分利用了 TPS23754EVM-383评估板设计、

经过验证后、电路完全正确、输出正常。 它可输出12V 25W。 由于系统问题、他希望将输出电压增加到15~18V。

当他调整采样电阻(R20、R25)时 、它可以提升电压、但功耗很高。 它很容易烧坏 PCB ,已经燃烧了超过10件。 我的客户希望 TI 提供一些建议。 或电路图作为参考,感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我可以知道您的客户使用了什么变压器、您的 PoE 和适配器输入电压是多少?

    TPS23754的最大占空比为76%。 如果您使用的变压器类似750311320 (Pri : SEC = 1.8 : 1),您的公式将是 Vin*0.76*1/1.8=18V,它要求输入电压高于42.6V。如果是问题,您可以考虑选择具有较低 PRI:SEC 匝数比的变压器。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们已有相当长的一段时间没有收到您的更新。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时打开新话题。 谢谢!

    此致、

    帝昂