请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 您好:
目前、 我的客户端正在使用 TPS23754 IC。 他充分利用了 TPS23754EVM-383评估板设计、
经过验证后、电路完全正确、输出正常。 它可输出12V 25W。 由于系统问题、他希望将输出电压增加到15~18V。
当他调整采样电阻(R20、R25)时 、它可以提升电压、但功耗很高。 它很容易烧坏 PCB ,已经燃烧了超过10件。 我的客户希望 TI 提供一些建议。 或电路图作为参考,感谢!!!