This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 100W 拉电流和放大器;灌电流 PD 设计

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS55288, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207210/tps25750-tps25750d-100w-source-sink-pd-design

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS55288、TPS65987、 BQ25731

您好!

我们采用 TPS65987 PD 控制器设计了100W 的拉功率/灌功率。 但 TPS65987的工作温度为-10至+75、但我们需要-30个工作温度。 在设计 USB PD 电路时、我们使用了 TPS55288、SPI EEPROM、TPS65987、TPD6S300AR 和嵌入式控制器。 对于-30工作温度、我们要将 PD 控制器从 TPS65987更改为 TPS25750。 这样、我们将使用 TPS25750和其他组件创建流量。 您能检查一下吗? İs 设计100W 拉电流/100W 灌电流 USB PD 设计时遇到任何问题。 我们不想使用任何 BQ 充电器。 您可以在流程中看到这一点。 您能检查一下吗? 我们能否像这样使用 TPS25750并对其进行编程?

谢谢。

Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    您能将图像直接连接到此线程吗,因为内部安全措施阻止我们访问分线盒。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会回顾您的问题、并于3月23日由 EOB 提供答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会回顾您的问题、并于3月23日由 EOB 提供答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ıt 的3/24、

    此致、

    Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    TPS25750与 BQ25731兼容、而不是 TPS55288。 我们建议查看 EVM 参考设计。 由于反向电流保护、无需使用正向二极管。  此外、您需要降压直流输入并将其连接到 PP5V、因为 TPS25750需要该输入才能使 IC 工作。

    此致、

    C·吉莱特