Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS55288, BQ25731
主题中讨论的其他器件:TPS55288、 、TPS65987、 BQ25731
您好!
我们采用 TPS65987 PD 控制器设计了100W 的拉功率/灌功率。 但 TPS65987的工作温度为-10至+75、但我们需要-30个工作温度。 在设计 USB PD 电路时、我们使用了 TPS55288、SPI EEPROM、TPS65987、TPD6S300AR 和嵌入式控制器。 对于-30工作温度、我们要将 PD 控制器从 TPS65987更改为 TPS25750。 这样、我们将使用 TPS25750和其他组件创建流量。 您能检查一下吗? İs 设计100W 拉电流/100W 灌电流 USB PD 设计时遇到任何问题。 我们不想使用任何 BQ 充电器。 您可以在流程中看到这一点。 您能检查一下吗? 我们能否像这样使用 TPS25750并对其进行编程?
谢谢。
Şahin