This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:禁用相位 B 时 PF 值为低电平

Guru**** 2382070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209361/ucc28063-the-pf-value-is-low-when-disabled-the-phase-b

器件型号:UCC28063

尊敬的专家

我是否可以问、通过此芯片调整的哪些参数对 pf 值有影响? 目前我已经改变了 PHB 的电压、与芯片基准局部电压相比、该电压为3V。 我的工作功率是1500瓦、功率因数为0.97、禁用了 b 相、仅为0.87。

这是 PFC 电感电流波形:

这是相位 A MOSFET GS 和 DS 波形:

我可以问一下、当我们使用两个相位时、如何修改参数以达到 PF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    有些奇怪的地方。 在单相模式下运行时的功率可能过高、从而导致电流波形失真并导致低 PF。

    请发送完整的设计工具: https://www.ti.com/lit/zip/sluc292以及原理图。

    谢谢!

    射线