请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28063 尊敬的专家
我是否可以问、通过此芯片调整的哪些参数对 pf 值有影响? 目前我已经改变了 PHB 的电压、与芯片基准局部电压相比、该电压为3V。 我的工作功率是1500瓦、功率因数为0.97、禁用了 b 相、仅为0.87。
这是 PFC 电感电流波形:

这是相位 A MOSFET GS 和 DS 波形:

我可以问一下、当我们使用两个相位时、如何修改参数以达到 PF 值?