主题中讨论的其他器件:PTD08D210W、PTD08A020W 、
尊敬的先生:
基于 Xilinx 的 VC709板、我设计了一个母板。 通过使用三个 UCD9248芯片来控制 PTD08A020W 和 PTD08D210W 电源模块、 总体设计电压轨为11、如图所示。




只有3个电源轨电压输出、其他电源轨无法正常工作。 我通过 TI 的 Fusion 设计工具查看了状态、发现 POWER_GOOTE#出现了警告。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
基于 Xilinx 的 VC709板、我设计了一个母板。 通过使用三个 UCD9248芯片来控制 PTD08A020W 和 PTD08D210W 电源模块、 总体设计电压轨为11、如图所示。




只有3个电源轨电压输出、其他电源轨无法正常工作。 我通过 TI 的 Fusion 设计工具查看了状态、发现 POWER_GOOTE#出现了警告。


您好、Anne:
感谢您的答复。
设计中有11个电源轨电压、正常情况下只有3个电源轨电压输出。 3个轨为1.0V (52d:1号轨、53d:3号轨、54d:2号轨)。 下面显示了设置的相关内容。 和还上传附件中 UCD9248的压缩配置文件、这些文件由 Fusion Digital Power Designer Tool 导出。
请帮助检查、谢谢!
UCD9248 52d:1号电源轨、电压输出正常



UCD9248 52d:2号电源轨



UCD9248 52d:3号电源轨



UCD9248 53d:RAI #1



UCD9248 53d:2号电源轨

UCD9248 53d:电源轨3 电压输出正常

UCD9248 53d:4号电源轨

UCD9248 54d:1号电源轨


UCD9248 54d:2号电源轨、电压输出正常

UCD9248 54d:3号电源轨

UCD9248 54d:4号电源轨

e2e.ti.com/.../UCD9248-_4000_-PMBus-Address-52d_2600_53d_2600_54d-Projects.zip
林登
您好、Anne:
我已经测试了两块板的相关电压点,一个是我的设计板(originqc),另一个是 Xilinx VC709板。 测试电压如下表所示。
我的板的配置文件与 Xilinx VC709相同。 Xilinx VC709板通过 TI 接口适配器连接至 PC、并将系统文件保存至本地、然后将保存的文件导入我的板。 Xilinx VC709板可以正常加电、但我的板只有3个轨运行。
谢谢!
| 52d:PTD08A020W | 16岁 | U25 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | VI | 12.31伏 | 12.25伏 |
| 引脚12 | VBIAS | ||
| 引脚11 | PWM | 关闭 | 开启/505.8KHZ |
| 引脚10 | SRE | 0 V | 3.428 V |
| 引脚9 | 故障 | 0 V | 0 V |
| 引脚8 | INH_B | 5.0 V | 5.05伏 |
| 引脚4 | VO | 0 V | 1.038伏 |
| 引脚5 | 温度 | 0.875伏 | 0.931伏 |
| 引脚6 | 输出电流 | 0.151伏 | 0.67 V |
| 52d:PTD08D210W | U2 | U20 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | 输入电压 | 12.172 V | 12.25伏 |
| 引脚2 | 输入电压 | ||
| 引脚18 | PWM_A | 0ff | 开启/ 758.2KHZ |
| 引脚17 | SRE_A | 0 V | 3.427伏 |
| 引脚15 | FF_A | 0 V | 0 V |
| 引脚14 | ISENSE_A | 0 V | 0.18伏 |
| 引脚21 | 有效值 A1 | 0 V | 1.85伏 |
| 引脚22 | VO_A2 | ||
| 引脚4 | PWM_B | 0 V | 开启/ 758.2KHZ |
| 引脚5 | SRE_B | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚7 | FF_B | 0 V | 0 V |
| 引脚6 | ISENSE_B | 0 V | 0.376 V |
| 引脚10 | 旁路电容器_B1 | 0 V | 3.32伏 |
| 引脚11 | VO_B2 | ||
| 引脚16 | TSENSE | 0.837 V | 1.11伏 |
| 53D:PTD08D210W | 第5单元 | U21 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | 输入电压 | 12.170 V | 12.25伏 |
| 引脚2 | 输入电压 | ||
| 引脚18 | PWM_A | 0 V | 开启/ 746.2KHZ |
| 引脚17 | SRE_A | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚15 | FF_A | 0 V | 0 V |
| 引脚14 | ISENSE_A | 0 V | 0.27伏 |
| 引脚21 | 有效值 A1 | 0V | 2.52伏 |
| 引脚22 | VO_A2 | ||
| 引脚4 | PWM_B | 0 V | 745.9 kHz |
| 引脚5 | SRE_B | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚7 | FF_B | 0 V | 0 V |
| 引脚6 | ISENSE_B | 0 V | 0.27伏 |
| 引脚10 | 旁路电容器_B1 | 0 V | 1.54伏 |
| 引脚11 | VO_B2 | ||
| 引脚16 | TSENSE | 0.873 V | 1.08 V |
| 53D:PTD08D210W | U8 | U22 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | 输入电压 | 12.164 V | 12.25伏 |
| 引脚2 | 输入电压 | ||
| 引脚18 | PWM_A | 开启/ 503.42KHz | 开启/ 496.5KHZ |
| 引脚17 | SRE_A | 3.45伏 | 3.42伏 |
| 引脚15 | FF_A | 0 V | 0 V |
| 引脚14 | ISENSE_A | 0.261 V | 0.230伏 |
| 引脚21 | 有效值 A1 | 1.054 V | 1.04伏 |
| 引脚22 | VO_A2 | ||
| 引脚4 | PWM_B | 关闭 | 开启/ 496.03KHZ |
| 引脚5 | SRE_B | 0 V | 0 V |
| 引脚7 | FF_B | 0 V | 0 V |
| 引脚6 | ISENSE_B | 0 V | 0.242 V |
| 引脚10 | 旁路电容器_B1 | 0.175 V | 1.23伏 |
| 引脚11 | VO_B2 | ||
| 引脚16 | TSENSE | 1.04伏 | 1.03 V |
| 54d:PTD08D210W | u11 | U62 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | 输入电压 | 12.168 V | 12.27 V |
| 引脚2 | 输入电压 | ||
| 引脚18 | PWM_A | 关闭 | 开启/ 750kHz |
| 引脚17 | SRE_A | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚15 | FF_A | 0 V | 0 V |
| 引脚14 | ISENSE_A | 0 V | 0.24伏 |
| 引脚21 | 有效值 A1 | 0 V | 2.03 V |
| 引脚22 | VO_A2 | ||
| 引脚4 | PWM_B | 开启/ 757KHZ | 开启/ 756KHZ |
| 引脚5 | SRE_B | 3.431伏 | 3.42伏 |
| 引脚7 | FF_B | 0 V | 0 V |
| 引脚6 | ISENSE_B | 0.2伏 | 0.197 V |
| 引脚10 | 旁路电容器_B1 | 1.051伏 | 1.03 V |
| 引脚11 | VO_B2 | ||
| 引脚16 | TSENSE | 0.06伏 | 1.04伏 |
| 54d:PTD08D210W | 13岁 | U63 | |
| 否。 | 名称 | ORIGINQC | Xilinx VC709 |
| 引脚1 | 输入电压 | 12.180 V | 12.25伏 |
| 引脚2 | 输入电压 | ||
| 引脚18 | PWM_A | 关闭 | 开启/ 755KHZ |
| 引脚17 | SRE_A | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚15 | FF_A | 0 V | 0 V |
| 引脚14 | ISENSE_A | 0 V | 0 V |
| 引脚21 | 有效值 A1 | 0 V | 1.83伏 |
| 引脚22 | VO_A2 | ||
| 引脚4 | PWM_B | 0 V | 开启/ 752KHZ |
| 引脚5 | SRE_B | 0 V | 3.42伏 |
| 引脚7 | FF_B | 0 V | 0 V |
| 引脚6 | ISENSE_B | 0 V | 0.28 V |
| 引脚10 | 旁路电容器_B1 | 0 V | 1.85伏 |
| 引脚11 | VO_B2 | ||
| 引脚16 | TSENSE | 0.879 V | 1.05伏 |
林登