This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248出现 POWER_GOOD#警告 Xilinx VC709板

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08A020W, PTD08D210W, UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208752/ucd9248-ucd9248-occur-power_good-warning-xilinx-vc709-board

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件:PTD08D210W、PTD08A020W

尊敬的先生:

基于 Xilinx 的 VC709板、我设计了一个母板。 通过使用三个 UCD9248芯片来控制 PTD08A020W 和 PTD08D210W 电源模块、 总体设计电压轨为11、如图所示。

只有3个电源轨电压输出、其他电源轨无法正常工作。 我通过 TI 的 Fusion 设计工具查看了状态、发现 POWER_GOOTE#出现了警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndon、

    请检查您的电压设置(PG on、PG off、Vout...)以及电源轨相关性。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    感谢您的答复。  

    设计中有11个电源轨电压、正常情况下只有3个电源轨电压输出。 3个轨为1.0V (52d:1号轨、53d:3号轨、54d:2号轨)。 下面显示了设置的相关内容。 和还上传附件中 UCD9248的压缩配置文件、这些文件由 Fusion Digital Power Designer Tool 导出。  

    请帮助检查、谢谢!

    UCD9248 52d:1号电源轨、电压输出正常

    UCD9248 52d:2号电源轨

    UCD9248 52d:3号电源轨

    UCD9248 53d:RAI #1

    UCD9248 53d:2号电源轨

    UCD9248 53d:电源轨3 电压输出正常

    UCD9248 53d:4号电源轨

    UCD9248 54d:1号电源轨

    UCD9248 54d:2号电源轨、电压输出正常

    UCD9248 54d:3号电源轨

    UCD9248 54d:4号电源轨

     

    e2e.ti.com/.../UCD9248-_4000_-PMBus-Address-52d_2600_53d_2600_54d-Projects.zip

     

    林登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我已经测试了两块板的相关电压点,一个是我的设计板(originqc),另一个是 Xilinx VC709板。 测试电压如下表所示。

    我的板的配置文件与 Xilinx VC709相同。 Xilinx VC709板通过 TI 接口适配器连接至 PC、并将系统文件保存至本地、然后将保存的文件导入我的板。 Xilinx VC709板可以正常加电、但我的板只有3个轨运行。  

    谢谢!

    52d:PTD08A020W 16岁 U25
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 VI 12.31伏 12.25伏
    引脚12 VBIAS
    引脚11 PWM 关闭 开启/505.8KHZ
    引脚10 SRE 0 V 3.428 V
    引脚9 故障 0 V 0 V
    引脚8 INH_B 5.0 V 5.05伏
    引脚4 VO 0 V 1.038伏
    引脚5 温度 0.875伏 0.931伏
    引脚6 输出电流 0.151伏 0.67 V
    52d:PTD08D210W U2 U20
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 输入电压 12.172 V 12.25伏
    引脚2 输入电压
    引脚18 PWM_A 0ff 开启/ 758.2KHZ
    引脚17 SRE_A 0 V 3.427伏
    引脚15 FF_A 0 V 0 V
    引脚14 ISENSE_A 0 V 0.18伏
    引脚21 有效值 A1 0 V 1.85伏
    引脚22 VO_A2
    引脚4 PWM_B 0 V 开启/ 758.2KHZ
    引脚5 SRE_B 0 V 3.42伏
    引脚7 FF_B 0 V 0 V
    引脚6 ISENSE_B 0 V 0.376 V
    引脚10 旁路电容器_B1 0 V 3.32伏
    引脚11 VO_B2
    引脚16 TSENSE 0.837 V 1.11伏
    53D:PTD08D210W 第5单元 U21
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 输入电压 12.170 V 12.25伏
    引脚2 输入电压
    引脚18 PWM_A 0 V 开启/ 746.2KHZ
    引脚17 SRE_A 0 V 3.42伏
    引脚15 FF_A 0 V 0 V
    引脚14 ISENSE_A 0 V 0.27伏
    引脚21 有效值 A1 0V 2.52伏
    引脚22 VO_A2
    引脚4 PWM_B 0 V 745.9 kHz
    引脚5 SRE_B 0 V 3.42伏
    引脚7 FF_B 0 V 0 V
    引脚6 ISENSE_B 0 V 0.27伏
    引脚10 旁路电容器_B1 0 V 1.54伏
    引脚11 VO_B2
    引脚16 TSENSE 0.873 V 1.08 V
    53D:PTD08D210W U8 U22
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 输入电压 12.164 V 12.25伏
    引脚2 输入电压
    引脚18 PWM_A 开启/ 503.42KHz 开启/ 496.5KHZ
    引脚17 SRE_A 3.45伏 3.42伏
    引脚15 FF_A 0 V 0 V
    引脚14 ISENSE_A 0.261 V 0.230伏
    引脚21 有效值 A1 1.054 V 1.04伏
    引脚22 VO_A2
    引脚4 PWM_B 关闭 开启/ 496.03KHZ
    引脚5 SRE_B 0 V 0 V
    引脚7 FF_B 0 V 0 V
    引脚6 ISENSE_B 0 V 0.242 V
    引脚10 旁路电容器_B1 0.175 V 1.23伏
    引脚11 VO_B2
    引脚16 TSENSE 1.04伏 1.03 V
    54d:PTD08D210W u11 U62
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 输入电压 12.168 V 12.27 V
    引脚2 输入电压
    引脚18 PWM_A 关闭 开启/ 750kHz
    引脚17 SRE_A 0 V 3.42伏
    引脚15 FF_A 0 V 0 V
    引脚14 ISENSE_A 0 V 0.24伏
    引脚21 有效值 A1 0 V 2.03 V
    引脚22 VO_A2
    引脚4 PWM_B 开启/ 757KHZ 开启/ 756KHZ
    引脚5 SRE_B 3.431伏 3.42伏
    引脚7 FF_B 0 V 0 V
    引脚6 ISENSE_B 0.2伏 0.197 V
    引脚10 旁路电容器_B1 1.051伏 1.03 V
    引脚11 VO_B2
    引脚16 TSENSE 0.06伏 1.04伏
    54d:PTD08D210W 13岁 U63
    否。 名称 ORIGINQC Xilinx VC709
    引脚1 输入电压 12.180 V 12.25伏
    引脚2 输入电压
    引脚18 PWM_A 关闭 开启/ 755KHZ
    引脚17 SRE_A 0 V 3.42伏
    引脚15 FF_A 0 V 0 V
    引脚14 ISENSE_A 0 V 0 V
    引脚21 有效值 A1 0 V 1.83伏
    引脚22 VO_A2
    引脚4 PWM_B 0 V 开启/ 752KHZ
    引脚5 SRE_B 0 V 3.42伏
    引脚7 FF_B 0 V 0 V
    引脚6 ISENSE_B 0 V 0.28 V
    引脚10 旁路电容器_B1 0 V 1.85伏
    引脚11 VO_B2
    引脚16 TSENSE 0.879 V 1.05伏

    林登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndon、

    我们将查看并与您联系。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndon、

    只是为了说明一下、您在 Xilinx 电路板以及您自己的电路板上使用相同的配置文件、对吗?

    如果出现这种情况、则可能是硬件问题。 您能否分享一下电路板的原理图?

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    非常感谢!  如果发现任何不同之处、请通知我。  

    谢谢!

    林登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回复!

    是的、使用的两个电路板具有相同的配置文件。  

    我通过电子邮件将 shematic 设计文件发送给您。 请帮助检查。  

    谢谢!

    林登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    此问题已通过电子邮件进行讨论、将在问题解决后立即更新。

    此致

    颐和