请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好、团队成员:
我正在查看"应用和实施"部分:
"在升压模式下、输出电流可高达2A、在降压模式下、输出电流可高达4A。"
在升压模式下、此电流限制是峰值还是平均值? 此限值的容差是多少? 我们正在寻找特定工作条件下的此限值:25°C 和70°C 时的 Vin=2.7V、Vout=2.85V。
另外、对于降压模式、我想了解 TI 如何在降压模式下测量/检测4A 平均电流限制? 还是真正的峰值电流限制?
谢谢。
-普雷拉纳