This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:升压模式电流限制

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209306/tps63020-boost-mode-current-limit

器件型号:TPS63020

您好、团队成员:

我正在查看"应用和实施"部分:

"在升压模式下、输出电流可高达2A、在降压模式下、输出电流可高达4A。"

 在升压模式下、此电流限制是峰值还是平均值? 此限值的容差是多少? 我们正在寻找特定工作条件下的此限值:25°C 和70°C 时的 Vin=2.7V、Vout=2.85V。

另外、对于降压模式、我想了解 TI 如何在降压模式下测量/检测4A 平均电流限制? 还是真正的峰值电流限制?

谢谢。

-普雷拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Prerana、

    电流限制是平均值。

    在升压模式下、您可以将此电流限制视为输入电流限制、并在降压模式下视为输出电流限制。  在降压模式下,当电流限值被限定时,输出电流 会慢慢增大,输出电压会下降。

    我试图找到你的条件下的实际电流限制,我找到下面的日期,希望它对你足够. 我想您可以将 ds 中的范围视为基准。

    此致

    陶氏