This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:关于峰值纹波系数计算@220kHz

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209244/tps562201-about-the-peak-ripple-cuurent-calculation-220khz

器件型号:TPS562201

大家好、

我的客户正在考虑将此器件的 Iout= 300mA (典型值)使用。 根据数据表中的 Iout-FSW 特性和 webench 仿真、可计算出300mA 的开关频率约为220kHz。

现在客户尝试使用该值来计算电感器的峰值纹波电流、但在数据表中的"8.2.2"中指出、在计算 IP-p 和 Ipeak 等值时"使用了580kHz 开关频率"。 由于实际运行频率约为220kHz、我认为纹波电流条件将比580kHz 时的计算更为严格。

您能告诉我们为什么将其描述为使用580kHz 进行计算吗?

它们是否应该始终使用 FSW=580kHz?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大桥!

    请使用7.3.2和220KHz 中的公式进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    感谢您的答复。

    您能否检查我的理解是否正确?

    在轻负载条件下、器件处于 脉冲跳跃控制模式、峰值电流将通过下面的计算。

    下面的公式用于该器件正常运行(不是轻负载且 fsw 为580kHz)时的公式

    是这样吗?

    客户 是否应该使用计算得出的 Iout (LL)来选择电感器?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 正确的理解。