请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 大家好、
我的客户正在考虑将此器件的 Iout= 300mA (典型值)使用。 根据数据表中的 Iout-FSW 特性和 webench 仿真、可计算出300mA 的开关频率约为220kHz。
现在客户尝试使用该值来计算电感器的峰值纹波电流、但在数据表中的"8.2.2"中指出、在计算 IP-p 和 Ipeak 等值时"使用了580kHz 开关频率"。 由于实际运行频率约为220kHz、我认为纹波电流条件将比580kHz 时的计算更为严格。
您能告诉我们为什么将其描述为使用580kHz 进行计算吗?
它们是否应该始终使用 FSW=580kHz?
此致、
大桥