This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:开关频率不稳定

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206272/tps552882-unstable-switching-frequency

器件型号:TPS552882

您好!

我们有一个使用 TPS552882的新项目、但是当我们的系统通电时、有一些组件噪音、我们可以听到、并且发现输出电压和开关频率不稳定、

对此、我有什么建议吗?

输入电压:9V/3A

输出:5V/5A

原理图

波形

波形1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    感谢您联系 E2E。 我有一些需要首先检查的问题、  

    1.我能知道应用是什么吗? 输入电压范围和最大输出电流是多少?

    2.是在轻负载时捕获的波形吗?  通道1是 Vin 波形吗?

    3.重负载时的波形又如何呢、您有任何波形吗?

    4. Vout (Ch4)的频率似乎约为10kHz、这是人可闻频率之一、因此我们可以听到噪声。

    5.浏览完原理图后发现电感值有点小、可能会造成不稳定。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    1.这是一个移动设备,电源来自 PD 适配器,我们将电压设置为9V ,这意味着输入功率是9V ,最大输出负载是5A。 由于我们采用低功耗模式、我们希望将 TPS552882设置为在不同负载之间自动切换。  

    可以、通道1为 Vin。

    3.否

    我将电感器更改为2.2uH、结果是相同的、存在一些噪声和频率不稳定的分量。
    是否有办法提高整个开关频率?

    波形_2.2uH

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    是的、此器件具有低功耗模式、输出电压纹波频率可能会下降到我们不希望出现的可闻频率。 您知道噪声是来自电感器还是电容器吗? 我们通常建议更改电感器或电容器材料、以改善噪声。 更改为 FPWM 模式也有助于消除噪声。

    2.我认为输入电压纹波有点大,现在输入电容是多少?

    3.我们通常在 Fsw=400kHz 时选择4.7 uH 电感来获得更小的电感电流纹波。 2.2uH 仍然很小。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    有两件事需要澄清和解决、我不确定它们是否相关。
    1.组件噪声。
    这些噪声都来自电容器、我试图减小电阻器值(Rfsw)、这意味着增大开关频率以避免噪声。 您认为这是一个好的解决方案吗?

    2.开关频率不稳定。
    从波形可以看出、灰色区域都抖动、不稳定、有什么改进建议吗?
    (CH1:Vin、CH2:SW1、CH3:SW2、CH4:Vout)

    波形

    谢谢。

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    1.是的、更改开关频率也有助于消除可闻频率范围之外的电压纹波。 你可以试试。

    2.我们在连续导通模式下观察到抖动、因为这种是脉冲频率模式、所以抖动会很大。 您可以让它在重负载下运行、并看到 SW 波形。如果不使用、请将 DITH 引脚短接、抖动功能也可能会导致抖动。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的支持。 我想我们可以首先重点关注可闻噪声的问题。

    我将 Rfsw 值更改为9.5k Ω、这意味着开关频率变为2MHz、但仍然可以听到电容器发出一些噪声、你有其他方法来改变占空比吗?请参阅以下链接、了解轻负载和重负载的波形

    Waveform_Light 负载

    Waveform_light loading_zoom in

    波形_重负载

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    1.噪声是否仅在轻负载时发生? 您是否关心轻负载时的效率?因为此器件可以设置为 FPWM、然后可以消除噪声。

    2.重负载时的波形是稳定的、没有表现出不稳定的问题。

    3.您可以尝试使用以下建议:(1)更改电容值;(2)更改电容材料(如采用其他材料的 MLCC 电容、铝电解电容),并更改为更小的封装(0,805,0603...),一些电容厂商也推出了自己的抗噪声电容; (3)如果效率无关紧要、在输出侧添加一个模拟负载。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    1.是的、噪声仅在轻负载时出现、我们采用低功耗模式、希望通过 PFM 模式获得更高的轻负载效率。
    2.没错、这是我们的解决方案之一、但可能会增加成本、因此我们希望改变频率来解决这个问题。

    此致!

    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    明白了,你可以尝试一下我张贴在最后一条消息的建议,并尝试使用 NP0, C0G MLCC 电容器。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    我懂了。
    我还有一个问题、最大输出电流为5A、这意味着电感器平均电流限制可设置为10A。 是否需要将电路的电流设置更改为33k 欧姆?(原始设置为60.4K 欧姆)

    此致!
    鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    ILIM 引脚电阻器 R2911用于设置平均电感器电流限制、输出感应电阻器 R2904用于设置输出电流限制、这两者是不同的功能。 为什么需要将电感器电流限制设置为10A?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    谢谢你澄清,我误解了这两个参数。

    此致!

    鲍里斯。