您好!
我们有一个使用 TPS552882的新项目、但是当我们的系统通电时、有一些组件噪音、我们可以听到、并且发现输出电压和开关频率不稳定、
对此、我有什么建议吗?
输入电压:9V/3A
输出:5V/5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Boris:
感谢您联系 E2E。 我有一些需要首先检查的问题、
1.我能知道应用是什么吗? 输入电压范围和最大输出电流是多少?
2.是在轻负载时捕获的波形吗? 通道1是 Vin 波形吗?
3.重负载时的波形又如何呢、您有任何波形吗?
4. Vout (Ch4)的频率似乎约为10kHz、这是人可闻频率之一、因此我们可以听到噪声。
5.浏览完原理图后发现电感值有点小、可能会造成不稳定。

此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
1.这是一个移动设备,电源来自 PD 适配器,我们将电压设置为9V ,这意味着输入功率是9V ,最大输出负载是5A。 由于我们采用低功耗模式、我们希望将 TPS552882设置为在不同负载之间自动切换。
可以、通道1为 Vin。
3.否
我将电感器更改为2.2uH、结果是相同的、存在一些噪声和频率不稳定的分量。
是否有办法提高整个开关频率?
谢谢。
您好、Boris:
是的、此器件具有低功耗模式、输出电压纹波频率可能会下降到我们不希望出现的可闻频率。 您知道噪声是来自电感器还是电容器吗? 我们通常建议更改电感器或电容器材料、以改善噪声。 更改为 FPWM 模式也有助于消除噪声。
2.我认为输入电压纹波有点大,现在输入电容是多少?
3.我们通常在 Fsw=400kHz 时选择4.7 uH 电感来获得更小的电感电流纹波。 2.2uH 仍然很小。
此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
有两件事需要澄清和解决、我不确定它们是否相关。
1.组件噪声。
这些噪声都来自电容器、我试图减小电阻器值(Rfsw)、这意味着增大开关频率以避免噪声。 您认为这是一个好的解决方案吗?
2.开关频率不稳定。
从波形可以看出、灰色区域都抖动、不稳定、有什么改进建议吗?
(CH1:Vin、CH2:SW1、CH3:SW2、CH4:Vout)
谢谢。
鲍里斯。
布莱斯、您好!
感谢您的支持。 我想我们可以首先重点关注可闻噪声的问题。
我将 Rfsw 值更改为9.5k Ω、这意味着开关频率变为2MHz、但仍然可以听到电容器发出一些噪声、你有其他方法来改变占空比吗?请参阅以下链接、了解轻负载和重负载的波形
Waveform_light loading_zoom in
此致!
鲍里斯。
您好、Boris:
1.噪声是否仅在轻负载时发生? 您是否关心轻负载时的效率?因为此器件可以设置为 FPWM、然后可以消除噪声。
2.重负载时的波形是稳定的、没有表现出不稳定的问题。
3.您可以尝试使用以下建议:(1)更改电容值;(2)更改电容材料(如采用其他材料的 MLCC 电容、铝电解电容),并更改为更小的封装(0,805,0603...),一些电容厂商也推出了自己的抗噪声电容; (3)如果效率无关紧要、在输出侧添加一个模拟负载。
此致、
布莱斯