This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:无法给电池充电

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208532/bq24725-unable-to-charge-battery

器件型号:BQ24725

我有一个 BQ24725RGRT、只要我启用充电、ACFET 就会关闭、电池就不会充电

充电电压16.8V

充电电流1.5A

输入电流设置为4.096A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    查看您的原理图后、我发现它与采用 ACFET 和 RBFET 时的标准原理图不同。  

    我建议您更改 D2位置、以便与我们的原理图保持一致。  

    请告诉我们这是否可以解决您的启动问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表3上的数据表暗示这是一个有效的解决方案。  但是、如果我找不到任何其他问题、我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger

    我修改了评估板以与原理图类似、包括将 Q1替换为二极管、但评估板仍然可以正常工作。  我可以看到的唯一其他差异是我没有单独的模拟接地。  您是否可以建议探头位置、以帮助确定这是否会导致过多的噪音?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则需要知道它正在评估板上工作。 AGND 有助于提高精度、它应该不会影响正常运行。  

    另一个区别是 ACDET 引脚。  该引脚用于设置降压充电器的最小工作电压。 请勿更改它。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我已按照您的数据表建议更改了 ACDET。我们将为充电器使用稳压输入、因此不用太多担心。  我设置 CHARGE INHIBIT 以启用充电、我们仍会看到 ACFet 关闭、BATFet 开启。  我必须全部断电才能使其复位。

    此致

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虎、

    以下捕获信号为 CH1=BTST、CH2=ACDRV

    当启用充电时会发生此问题

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Q1和 Q2 FET 更改为数据表上的值、现在充电器可以正常工作