This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV75533-01:我们需要将 USB-PD-CHG-EVM 的输入电压从 TPS54531输出更改为 C 型插座的 VBUS

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206913/usb-pd-chg-evm-01-we-want-to-change-the-input-voltage-of-tlv75533-from-tps54531-output-to-vbus-of-type-c-receptacle

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS54531

您好、先生/女士:

我们的应用仅使用受电方。

我们是否可以将 TLV75533的输入电压从 TPS54531输出更改为 C 型插座的 VBUS?

它是否有副作用?

另一种情况是、如果我们使用纯接收应用、我们可以使用 TPS25750D 的 LDO_3.3V (引脚1)为 TPS25750D 的 VIN_3V3 (引脚38)供电吗?

它是否有副作用?

请帮助提供您的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在周一2023年03月20日 回到您的身边。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy:

    您能帮助我们更新您的建议吗?

     今天我们需要最后确定原理图。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我们是否可以将 TLV75533的输入电压从 TPS54531输出更改为 Type C 插座的 VBUS?

    您无法执行此操作、因为 VBUS 可以从5V 变为20V、并会超过 LDO 指定的 Vin。

    以及另一个如果我们使用纯受电应用,我们是否可以使用 TPS25750D 的 LDO_3.3V (pin1)为 TPS25750D 的 VIN_3V3 (pin 38)供电?

    之所以无法这样做、是因为 LDO_3V3需要为对 TPS25750D 运行至关重要的 EEPROM 等其他组件供电。 将 VIN_3V3连接到 LDO_3V3有可能导致 LDO 压降、而这将关闭器件。 VIN_3V3应来自系统侧。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy:

    如果我将 LDO 更改为  TLV70433DBVR、则 VIN 就足够了。

    但我需要确认我们要使用仅灌电流模式、我们是否需要使用 TLV70433电源 VIN_3V3?

    是不是有办法呢?

    因为我看到了 第7页的文件 TIDUEY1、其中提到"但是、纯受电应用不需要该输入电源、因此在这种情况下也可以省略3.3V 电源轨。"

    请告诉我你的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    如果这是纯受电方设计、您可以使用10uF 电容器将 VIN_3V3接地、无需用任何东西为 VIN_3V3供电。

      对于仅受电方配置、您可以参阅本常见问题解答中的引脚连接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy:

    感谢您的反馈。

    您能帮助我们检查原理图吗?

    我们只需要水槽应用程序,请提供您的建议给我们。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    对原理图的一些评论:

    我无法分辨哪个3V3在为 EEPROM 供电。 网络名称显示的是 LDO3.3V、但它连接到了 U6的 VIN3V3和 VOUT。 EEPROM 应由 LDO3V3供电、以确保配置加载不受元件上电顺序的影响。

    由于分辨率低、我无法在原理图中说明使用的电容器值。

    我建议通过一些0欧姆电阻器将 I2C 接地、以便在需要调试时仍可以访问该接口。

    此致。