主题中讨论的其他器件:TPS54531
您好、先生/女士:
我们的应用仅使用受电方。
我们是否可以将 TLV75533的输入电压从 TPS54531输出更改为 C 型插座的 VBUS?
它是否有副作用?
另一种情况是、如果我们使用纯接收应用、我们可以使用 TPS25750D 的 LDO_3.3V (引脚1)为 TPS25750D 的 VIN_3V3 (引脚38)供电吗?
它是否有副作用?
请帮助提供您的建议。
期待您的反馈。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生/女士:
我们的应用仅使用受电方。
我们是否可以将 TLV75533的输入电压从 TPS54531输出更改为 C 型插座的 VBUS?
它是否有副作用?
另一种情况是、如果我们使用纯接收应用、我们可以使用 TPS25750D 的 LDO_3.3V (引脚1)为 TPS25750D 的 VIN_3V3 (引脚38)供电吗?
它是否有副作用?
请帮助提供您的建议。
期待您的反馈。
非常感谢。
尊敬的 Statham:
我们是否可以将 TLV75533的输入电压从 TPS54531输出更改为 Type C 插座的 VBUS?
您无法执行此操作、因为 VBUS 可以从5V 变为20V、并会超过 LDO 指定的 Vin。
以及另一个如果我们使用纯受电应用,我们是否可以使用 TPS25750D 的 LDO_3.3V (pin1)为 TPS25750D 的 VIN_3V3 (pin 38)供电?
之所以无法这样做、是因为 LDO_3V3需要为对 TPS25750D 运行至关重要的 EEPROM 等其他组件供电。 将 VIN_3V3连接到 LDO_3V3有可能导致 LDO 压降、而这将关闭器件。 VIN_3V3应来自系统侧。
此致
您好、Tommy:
如果我将 LDO 更改为 TLV70433DBVR、则 VIN 就足够了。
但我需要确认我们要使用仅灌电流模式、我们是否需要使用 TLV70433电源 VIN_3V3?
是不是有办法呢?
因为我看到了 第7页的文件 TIDUEY1、其中提到"但是、纯受电应用不需要该输入电源、因此在这种情况下也可以省略3.3V 电源轨。"
请告诉我你的建议。
非常感谢。
尊敬的 Statham:
对原理图的一些评论:
我无法分辨哪个3V3在为 EEPROM 供电。 网络名称显示的是 LDO3.3V、但它连接到了 U6的 VIN3V3和 VOUT。 EEPROM 应由 LDO3V3供电、以确保配置加载不受元件上电顺序的影响。
由于分辨率低、我无法在原理图中说明使用的电容器值。
我建议通过一些0欧姆电阻器将 I2C 接地、以便在需要调试时仍可以访问该接口。
此致。