This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:电池放电截止电压行为

Guru**** 2389210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204057/bq25618e-battery-discharge-cutoff-voltage-behavior

器件型号:BQ25618E

我正在寻找一款可充电纽扣电池的锂离子充电器、它还具有 PowerPath 和高效开关降压转换器。 BQ25618E 似乎是一个不错的选择。 但是、数据表指出最小输出电压为3.5V。 这是否意味着一旦电池放电至该电压、BATFET 就会关闭? 我的电池的放电曲线在超过3.5V 的情况下仍能再包含至少30%的电量、并且可以安全地放电至3V。 如果 BATFET 确实在3.5V 切断了电池、该阈值是否可以降低? 如果不是、我应该查看哪个其他器件可以允许放电至3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件部署 NVDC 架构、BATFET 将系统与电池分开。 最小系统电压由 SYS_MIN 位设定(缺省值3.5V)。 即使电池电量完全耗尽、系统电压也可稳定在最低系统电压以上。 有关 详细信息、请参阅9.3.4.1窄电压直流(NVDC)架构。

    如果仅存在电池并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、则 BATFET 导通并将电池连接到系统。  当电池低于电池电量耗尽阈值时、BATFET 会关闭以退出补充模式。

    谢谢。

    宁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了那部分,但它有点令人困惑。 因此、如果我将  SYS_MIN[2:0]更改为'010'、则 BATFET 将保持导通、直到电池电压耗尽至3V、然后关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NVDC  架构是指存在有效 VBUS 时的充电器操作。  SYS_MIN 与 NVDC 架构相关联、它仅在 存在有效 VBUS 时适用。

    如果只有有效电池存在、则当电池低于电池电量耗尽阈值时、BATFET 处于开启状态且 VSYS 跟随 VBAT、直到 BATFET 关闭以退出补充模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置电池电量耗尽阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该阈值在内部固定。 用户无法更改它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、该阈值是 VBAT_DPL 吗? 2.18至2.62是一个较大范围-通常是两者之间的中途吗? 如果我必须将电池切断至3V、我应该使用其他什么充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、VBAT_DPL 是下降阈值。  

    您可以使用电池保护 IC。 这是充电器支持。 请提交有关电池保护 IC 支持的新 e2e 咨询。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给 我一个肯定的答案:肯定是或不是、这是 TI 根据我提供给您的信息为我的锂电池充电提供的最好部件(最好是最小且最简单的部件、可以完成工作)?

    充电 a.在0°C 至+ 45°C 的温度范围内为电池充电。 b.以0.5C 的恒定电流为电池充电、直到达到每个电芯4.20VDC±0.03VDC。 不建议充电率大于1C。 (C:电池额定容量) c。将每节电池的充电电压保持在4.20VDC、持续3.0小时(推荐用于最大容量)。 *使用恒流、恒压(CC/CV)锂离子锂电池充电控制器。 *不要在指定时间内继续为电池充电。

    放电 a.推荐的切断电压达到3.0VDC。 恒定电流下的建议最大放电率为2C。 b.为获得最佳性能、请在–20°C 至+ 45°C 的温度范围内对电池放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、在3.0VDC BAT 引脚电压下、此充电器件无法停止电池放电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、它是否能够满足其他规格? 我可以订购内置保护电路的电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器没有3小时计时器 "将充电电压维持在每节电池4.20VDC 的3.0小时"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 电池充电器有什么作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提交有关器件推荐的新 e2e 查询。

    谢谢。