我正在寻找一款可充电纽扣电池的锂离子充电器、它还具有 PowerPath 和高效开关降压转换器。 BQ25618E 似乎是一个不错的选择。 但是、数据表指出最小输出电压为3.5V。 这是否意味着一旦电池放电至该电压、BATFET 就会关闭? 我的电池的放电曲线在超过3.5V 的情况下仍能再包含至少30%的电量、并且可以安全地放电至3V。 如果 BATFET 确实在3.5V 切断了电池、该阈值是否可以降低? 如果不是、我应该查看哪个其他器件可以允许放电至3V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找一款可充电纽扣电池的锂离子充电器、它还具有 PowerPath 和高效开关降压转换器。 BQ25618E 似乎是一个不错的选择。 但是、数据表指出最小输出电压为3.5V。 这是否意味着一旦电池放电至该电压、BATFET 就会关闭? 我的电池的放电曲线在超过3.5V 的情况下仍能再包含至少30%的电量、并且可以安全地放电至3V。 如果 BATFET 确实在3.5V 切断了电池、该阈值是否可以降低? 如果不是、我应该查看哪个其他器件可以允许放电至3V?
您好!
该器件部署 NVDC 架构、BATFET 将系统与电池分开。 最小系统电压由 SYS_MIN 位设定(缺省值3.5V)。 即使电池电量完全耗尽、系统电压也可稳定在最低系统电压以上。 有关 详细信息、请参阅9.3.4.1窄电压直流(NVDC)架构。
如果仅存在电池并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、则 BATFET 导通并将电池连接到系统。 当电池低于电池电量耗尽阈值时、BATFET 会关闭以退出补充模式。
谢谢。
宁
您能否给 我一个肯定的答案:肯定是或不是、这是 TI 根据我提供给您的信息为我的锂电池充电提供的最好部件(最好是最小且最简单的部件、可以完成工作)?
充电 a.在0°C 至+ 45°C 的温度范围内为电池充电。 b.以0.5C 的恒定电流为电池充电、直到达到每个电芯4.20VDC±0.03VDC。 不建议充电率大于1C。 (C:电池额定容量) c。将每节电池的充电电压保持在4.20VDC、持续3.0小时(推荐用于最大容量)。 *使用恒流、恒压(CC/CV)锂离子锂电池充电控制器。 *不要在指定时间内继续为电池充电。
放电 a.推荐的切断电压达到3.0VDC。 恒定电流下的建议最大放电率为2C。 b.为获得最佳性能、请在–20°C 至+ 45°C 的温度范围内对电池放电。