This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:默认输出电压设置

Guru**** 2510765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208333/tps62872-q1-default-output-voltage-setting

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62872

大家好、

当我们要将默认输出电压设置为负载电流为10A 的0.85V 时、我们应该使用 TPS62872QWRXSRQ1吗?  R_VSEL 应该为6.2kOhm?

当它们不使用 I2C 时、您能否说明如何处理 SDA 和 SCL 引脚? 它们仅需要0.85V。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    有 非 I2C 部分: TPS62872N0QWRXSRQ1因为电流要求是10A。 如果您不想使用 I2C 功能、请将 SCL/SDA 引脚连接到 GND、并且您可以使用额外的电阻分压器来帮助您将输出电压调整为0.85V。

    应用手册可帮助选择外部电阻分压器。   https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1679414304640&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62872-Q1 

    如果您 有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvee、

    我仍然感到困惑、因为   正如您提到的、TPS62872QWRXSRQ1通过将 R_VSEL 设置为6.2KOhm 也可以输出0.85V、但所有 TPS62872型号都可以输出0.85V。  

    为设定0.85V、以下各项之间是否有任何差异?

    1.  通过将  R_VSEL 设置为6.2kOhm 来使用 TPS62872QWRXSRQ1

    2. 通过设置 外部电阻器来使用 TPS62872N0QWRXSRQ1

    Regars、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

     设计没有区别、非 I2C 器件仅禁用 I2C 块。

    我同意 您的建议 、如果客户想要0.85V、最好 通过6.2KV 电阻器将 Vsel 引脚接地来使用 TPS62872QWRXSRQ1器件。

    此致、

    Tanvee