主题中讨论的其他器件:TPS62872
大家好、
当我们要将默认输出电压设置为负载电流为10A 的0.85V 时、我们应该使用 TPS62872QWRXSRQ1吗? R_VSEL 应该为6.2kOhm?
当它们不使用 I2C 时、您能否说明如何处理 SDA 和 SCL 引脚? 它们仅需要0.85V。
此致、
高桥典之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我们要将默认输出电压设置为负载电流为10A 的0.85V 时、我们应该使用 TPS62872QWRXSRQ1吗? R_VSEL 应该为6.2kOhm?
当它们不使用 I2C 时、您能否说明如何处理 SDA 和 SCL 引脚? 它们仅需要0.85V。
此致、
高桥典之
尊敬的 Takahashi-San:
有 非 I2C 部分: TPS62872N0QWRXSRQ1因为电流要求是10A。 如果您不想使用 I2C 功能、请将 SCL/SDA 引脚连接到 GND、并且您可以使用额外的电阻分压器来帮助您将输出电压调整为0.85V。
应用手册可帮助选择外部电阻分压器。 https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1679414304640&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62872-Q1
如果您 有更多问题、请告诉我。
此致、
Tanvee
Tanvee、
我仍然感到困惑、因为 正如您提到的、TPS62872QWRXSRQ1通过将 R_VSEL 设置为6.2KOhm 也可以输出0.85V、但所有 TPS62872型号都可以输出0.85V。
为设定0.85V、以下各项之间是否有任何差异?
1. 通过将 R_VSEL 设置为6.2kOhm 来使用 TPS62872QWRXSRQ1
2. 通过设置 外部电阻器来使用 TPS62872N0QWRXSRQ1
Regars、
高桥典之