This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:设计计算器问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208983/lm25066-design-calculator-question

器件型号:LM25066

大家好、

1.建议使用4 V/MS 的"输出电压的 dv/dt 速率"?

2. 建议使用"目标故障时间"? ms

3."实际 SS 电容"是图2 "Cdv/dt"?

4、"实际定时器电容(选取一个小于 CT,CALC 的值)" 为 Fig.2 "CTIMER "?

5.红圈中的时间和 W 是什么意思? 图 3   

图 1

图2

图 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的联系。 请查看以下答复。

    1.建议使用4 V/MS 的"输出电压的 dv/dt 速率"? 阿维什克:不,它是由用户选择的。  

    2. 建议使用"目标故障时间"?  Avishek 女士:不、由用户选择。 故障计时器所需的持续时间是多少?

    3."实际 SS 电容"是图2 "Cdv/dt"? Avishek:是

    4、"实际定时器电容(选取一个小于 CT,CALC 的值)" 为 Fig.2 "CTIMER "? Avishek:是

    5.红圈中的时间和 W 是什么意思? 图 3 Avishek:启动期间 MOSFET 上的功率损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的联系。 请查看以下答复。

    1.建议使用4 V/MS 的"输出电压的 dv/dt 速率"? 阿维什克:不,它是由用户选择的。  

    2. 建议使用"目标故障时间"?  Avishek 女士:不、由用户选择。 故障计时器所需的持续时间是多少?

    3."实际 SS 电容"是图2 "Cdv/dt"? Avishek:是

    4、"实际定时器电容(选取一个小于 CT,CALC 的值)" 为 Fig.2 "CTIMER "? Avishek:是

    5.红圈中的时间和 W 是什么意思? 图 3 Avishek:启动期间 MOSFET 上的功率损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的联系。 请查看以下答复。

    1.建议使用4 V/MS 的"输出电压的 dv/dt 速率"? 阿维什克:不,它是由用户选择的。  

    2. 建议使用"目标故障时间"?  Avishek 女士:不、由用户选择。 故障计时器所需的持续时间是多少?

    3."实际 SS 电容"是图2 "Cdv/dt"? Avishek:是

    4、"实际定时器电容(选取一个小于 CT,CALC 的值)" 为 Fig.2 "CTIMER "? Avishek:是

    5.红圈中的时间和 W 是什么意思? 图 3 Avishek:启动期间 MOSFET 上的功率损耗。