This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:ISD 的规格查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208540/tps55288-q1-spec-inquiry-for-isd

器件型号:TPS55288-Q1

您好、团队成员:

 

能否解答   有关 TPS55288-Q1的一些问题?

 

-。 对于 ISD、当数据表中的测试条件为 Vin = 2.9V 至14V 时、最大为10uA。 Vin=20V 的规格是什么? 它与最大10uA (典型值6.8uA)一样吗?

-。 对于 IQ、它有两类(VIN 和 VOUT)。 那么、总 IQ 是 IQ (VIN 引脚)+ IQ (VOUT 引脚)、对吗?

 

谢谢。

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您联系 E2E。

    -对于 ISD、我们没有 Vin=20V 时的数据、关断电流应略高于 Vin=2.9V 到14V 时的值。

    –对于 Iq、总 Iq 是 Iq (Vin 引脚)或 Iq (Vout 引脚)、因为内部电源是选择 Vin 或 Vout 路径。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。

    此致、

    李灿森