请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288-Q1 您好、团队成员:
能否解答 有关 TPS55288-Q1的一些问题?
-。 对于 ISD、当数据表中的测试条件为 Vin = 2.9V 至14V 时、最大为10uA。 Vin=20V 的规格是什么? 它与最大10uA (典型值6.8uA)一样吗?
-。 对于 IQ、它有两类(VIN 和 VOUT)。 那么、总 IQ 是 IQ (VIN 引脚)+ IQ (VOUT 引脚)、对吗?
谢谢。
李灿森