主题中讨论的其他器件: LP5009、 LP5012
您好、专家!
请寻求您的指导:
对于输出上的电压可能超过电源电压的程度是否存在功能限制? 从数据表中、我看到"绝对最大值 额定值"与此相关的特性(25V 接地、与给定的电源电压无关)。 但我在那里找不到功能限制。
我将使用大约12V 的电源、并将大约22V 的电源用作输出端负载的电源。 因此、我希望使用点模式并使 Mode 引脚保持断开状态。 但该器件似乎在条形模式下工作、我在模式引脚上观察到大约13V 的电压。
根据数据表第8页的原理图(SNVS761B–2000年1月–2013年3月修订)我发现可以反向引脚 RHI 和 RLO、即我将 RHI 接地、将 RLO 置于正电压(大约8V)、 以便在输入电压高于上限时关闭所有输出。
尊重,
阿奇·A·阿奇