This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:输出上的电压可能超过电源电压的多少?

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914, LP5009, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207939/lm3914-how-much-may-the-voltage-on-the-outputs-exceed-the-supply-voltage

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: LP5009LP5012

您好、专家!

请寻求您的指导:

对于输出上的电压可能超过电源电压的程度是否存在功能限制? 从数据表中、我看到"绝对最大值 额定值"与此相关的特性(25V 接地、与给定的电源电压无关)。 但我在那里找不到功能限制。

我将使用大约12V 的电源、并将大约22V 的电源用作输出端负载的电源。 因此、我希望使用点模式并使 Mode 引脚保持断开状态。 但该器件似乎在条形模式下工作、我在模式引脚上观察到大约13V 的电压。

根据数据表第8页的原理图(SNVS761B–2000年1月–2013年3月修订)我发现可以反向引脚 RHI 和 RLO、即我将 RHI 接地、将 RLO 置于正电压(大约8V)、 以便在输入电压高于上限时关闭所有输出。

尊重,
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    很高兴听到您的声音!

    1.输出引脚上的电压可以通过以下公式计算:Vout = Vled - Vf、Vled 是 LED 电源电压、Vf 是 LED 的正向电压。

    请注意、V+需要大于 Vled:

    2.如果想使用点模式、左模式针脚开路是正确的、但是 MODE 针脚的13V 电压很奇怪、这个现象在其他芯片上重复出现了吗?

    或者您能否与我分享一下原理图?

    3.对于 RHI 和 RLO 连接、我建议您遵循示例应用并将 RLO 接地、将 RHI 连接至 REF_OUT 引脚。

    我也对 您的申请很好奇、您能为我提供更多详细信息吗?

    由于 LM3914材料非常旧、我认为我们有很多新器件来构建高性能系统。

    如果您只需要 10个通道、我认为 LP5009/LP5012将非常适合您。

    谢谢!
    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Ives、

    谢谢您的提示。 CX 回应:

    [1]我确实错过了。 我将更改电路以满足该要求。 直到那时、我才进一步了解

    [2] 为了安抚您的好奇心:该应用程序是其他 DUT 的测试装置。 有不同类型的 DUT (目前为四种、未来可能会多一两种)、可在每个类型的 DUT 所特有的特定测试引脚上通过电阻识别。 测试装置必须调整由继电器切换的一些参数。 在测试装置中、LM3914将 DUT 的电阻转换为继电器触发。 只会有一个手掌大小的测试装置构建、因此我不会考虑与批量生产相关的(供应链)问题。

    关于 LP5009/LP5012:很抱歉、但是 DUT 中的电阻不能生成 I²C Ω 消息。

    我会用你的提示做一些测试,但这可能不会在接下来的五天。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie M ü,

    我今天不在办公室,我‘ll 尽快回复您。

    很抱歉,你理解了它!…

    谢谢!

    伊夫·李