This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:PFM 版本在轻负载下的工作原理?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356548/lmr51430-how-does-the-pfm-version-works-in-light-load

器件型号:LMR51430

大家好、

 PFM 版本在轻负载条件下如何工作? 在客户系统中、它们使用两个 LMR51430。 一个 Vin=24V、Vout=5V、200mA。 另外一个是 Vin=5V Vout=3.3V 20mA。

捕获显示蓝色通道是24V-->5V 的5V 输出,黄色通道是来自第二个通道的3.3V 输出。 为什么波形在蓝色通道中是这样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我蓝色通道和黄色通道的波形是什么。

    1. 是 SW 还是电感器电流?  
    2. 如何测量波形? 您是否将探头悬停在任何能够电容耦合 SW 与探头的噪声电路或电感器周围?
    3. 您是否有可以为这两个电路查看的原理图?

    有关 轻负载下 PFM 配置的详细信息、请参阅以下数据表:

    此致、

    吉米