Other Parts Discussed in Thread: LMR51430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51430 大家好、
PFM 版本在轻负载条件下如何工作? 在客户系统中、它们使用两个 LMR51430。 一个 Vin=24V、Vout=5V、200mA。 另外一个是 Vin=5V Vout=3.3V 20mA。
捕获显示蓝色通道是24V-->5V 的5V 输出,黄色通道是来自第二个通道的3.3V 输出。 为什么波形在蓝色通道中是这样的?