This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:CTRL 引脚功能

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356280/tps61170-ctrl-pin-function

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS22810

您好!

要使用升压转换器(12V 到24V -'TPS61170')、需要了解其在连接到+5V (高电平)或 GND (低电平)时相对于'CNTRL"引脚的输出行为。 如数据表中提到的、IC 将 在正常工作状态下以'CTRL'引脚为高电平(5V)生成每个设计的输出电压。 如果"CTRL"引脚切换至0V、输出电压将是多少? 产品说明书中提到升压转换器进入关断模式。 它是0V 输出还是与输入相同? 即相同的 Vin 通过串联的电感器"L1"和二极管"D"反射到输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jatin:

    器件将不会切换、因此您将通过输出端的二极管看到输入电压减去一些压降。 如果在存在输入时输出应变为0V、则需要在输入或输出侧添加一个开关、以断开通过电感器和二极管的路径。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    感谢您对此进行澄清。 如何使用负载开关"TPS22810"来切断 TPS61170的12V 输入? 或任何更具成本效益的选项、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jatin:

    请允许我向正确的团队致意。 我没有合适的知识来回答这个问题。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS22810可在此处工作、并集成了快速输出放电(QOD)功能、可防止输出端出现任何未定义状态。