Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22810
您好!
要使用升压转换器(12V 到24V -'TPS61170')、需要了解其在连接到+5V (高电平)或 GND (低电平)时相对于'CNTRL"引脚的输出行为。 如数据表中提到的、IC 将 在正常工作状态下以'CTRL'引脚为高电平(5V)生成每个设计的输出电压。 如果"CTRL"引脚切换至0V、输出电压将是多少? 产品说明书中提到升压转换器进入关断模式。 它是0V 输出还是与输入相同? 即相同的 Vin 通过串联的电感器"L1"和二极管"D"反射到输出?
谢谢