主题中讨论的其他器件: GPCCEDV、 BQSTUDIO
您好、我们的温度室需要几周的时间才能到达、我们需要让 BQ34110工作、即使不是那么精确。 有人可以为 BQ34110共享 LiFePO4 4S1P 的 CEDV 配置文件吗?
如果您可以共享 gg.csv 个人资料、那会更好。 我们不需要准确性、我们只需要粗略估算值的基线。
问题是、即使我们设置了 DOD 表、它仍显示为0%电荷。 因此、请分享您是否具有 LiFePO4 4s1p 设置的配置文件。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我们的温度室需要几周的时间才能到达、我们需要让 BQ34110工作、即使不是那么精确。 有人可以为 BQ34110共享 LiFePO4 4S1P 的 CEDV 配置文件吗?
如果您可以共享 gg.csv 个人资料、那会更好。 我们不需要准确性、我们只需要粗略估算值的基线。
问题是、即使我们设置了 DOD 表、它仍显示为0%电荷。 因此、请分享您是否具有 LiFePO4 4s1p 设置的配置文件。
提前感谢您。
您好!
GPCCEDV 工具不输出.gg 文件、但列出需要更改的参数。
附件是来自 LFP 电池的报告。
e2e.ti.com/.../4162.GPC_5F00_CEDV.txt
此致、
埃文
您好!
我没有用于4S1P LFP 应用的.gg 文件示例、 附件是从默认.srec 生成的.gg 文件。 但是、我不确定这是否可以解决您的问题、您的问题似乎与没有正确的 chemID 匹配有关。 或未正确配置、我建议获取适当的 chemID 匹配、然后根据您的特定应用调整.gg 文件。 在获得适当的匹配之前、我无法帮助您解决 SOC 跳变问题。
e2e.ti.com/.../bq35100defaultgg.gg.csv
此致、
埃文
抱歉、上面链接了错误的固件、请更正下面的固件。
此致、
埃文
我已经设置了所有内容并仔细检查、我在该主题中引用 Excel 文件中的 LiFePO4参数
在我放电并充电至100% SOC 后、每当我再次放电时、它都会自动击穿至3%。 电量监测计上是否有位或命令可启用适当的学习能力?
我无法使用 GPCCEDV 工具、因为由于计算得出的 EDV 测量值错误、我无法执行正确的 GPC 周期。
我已尝试对寄存器进行设置、以使用固定的 EDV。 使用修复的 EDV 纠正了 SOC 和其他问题、因此我的问题的根本原因是计算出的 EDV 测量值是错误的。 我找不到这个计算得出的 EDV、我只能找到固定的 EDV I 集。
我的问题是如何重置 IC 或重新计算计算计算 EDV? 需要多少个放电和充电周期、IC 才能重新计算 EDV? DISCUM 寄存器位的 DISCHARGE 和 CHARGE 寄存器位应该被启用还是被禁用? 请列出步骤、以便 IC 正确地重新计算 EDV。 在 BQStudio 中没有适用于 BQ34110的 chemistryID 选项。