This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:LiFePO4 4S1P CEDV 配置文件

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352977/bq34110-lifepo4-4s1p-cedv-profile

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO

您好、我们的温度室需要几周的时间才能到达、我们需要让 BQ34110工作、即使不是那么精确。 有人可以为 BQ34110共享 LiFePO4 4S1P 的 CEDV 配置文件吗?

如果您可以共享 gg.csv 个人资料、那会更好。 我们不需要准确性、我们只需要粗略估算值的基线。

问题是、即使我们设置了 DOD 表、它仍显示为0%电荷。 因此、请分享您是否具有 LiFePO4 4s1p 设置的配置文件。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有用于 LFP 电池的通用.gg 文件。 GPCCEDV 工具将为您使用的特定电芯计算参数。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan、我只需要一个 LiFePo4 4S1P 示例.gg 文件。 都是如此。 我们只需要一个基准就可以开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPCCEDV 工具不输出.gg 文件、但列出需要更改的参数。

    附件是来自 LFP 电池的报告。

    e2e.ti.com/.../4162.GPC_5F00_CEDV.txt

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、我要为4S1P LiFePO4提供.gg 文件示例。 我们面临一个问题、即一旦放电、容量将下降至0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有用于4S1P LFP 应用的.gg 文件示例、 附件是从默认.srec 生成的.gg 文件。 但是、我不确定这是否可以解决您的问题、您的问题似乎与没有正确的 chemID 匹配有关。 或未正确配置、我建议获取适当的 chemID 匹配、然后根据您的特定应用调整.gg 文件。 在获得适当的匹配之前、我无法帮助您解决 SOC 跳变问题。

    e2e.ti.com/.../bq35100defaultgg.gg.csv

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、上面链接了错误的固件、请更正下面的固件。

    SLUC622固件| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经设置了所有内容并仔细检查、我在该主题中引用 Excel 文件中的 LiFePO4参数  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184703/bq34110-how-to-update-battery-from-default-to-lead-acid-for-bq34110

     在我放电并充电至100% SOC 后、每当我再次放电时、它都会自动击穿至3%。 电量监测计上是否有位或命令可启用适当的学习能力?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能是由于 GPCCEDV 工具使用不正确造成的。 共享文件中的参数不是为您的电池量身定制的。 您需要使用计划使用的电池上的 GPCCEDV 工具、并调整相关参数。 精度会一直保持不变、直至达到此数值。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 GPCCEDV 工具、因为由于计算得出的 EDV 测量值错误、我无法执行正确的 GPC 周期。

    我已尝试对寄存器进行设置、以使用固定的 EDV。 使用修复的 EDV 纠正了 SOC 和其他问题、因此我的问题的根本原因是计算出的 EDV 测量值是错误的。 我找不到这个计算得出的 EDV、我只能找到固定的 EDV I 集。

    我的问题是如何重置 IC 或重新计算计算计算 EDV? 需要多少个放电和充电周期、IC 才能重新计算 EDV? DISCUM 寄存器位的 DISCHARGE 和 CHARGE 寄存器位应该被启用还是被禁用? 请列出步骤、以便 IC 正确地重新计算 EDV。 在 BQStudio 中没有适用于 BQ34110的 chemistryID 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这无法解决您的问题、因为您的电量监测计没有针对您使用的电池进行正确配置。

    此致、

    埃文