This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关断还是泄漏电流?

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354894/lm66100-shut-down-or-leakage-current

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS22916

尊敬的团队:  

我的客户想使用以下概念。 它们的主要关注点是电池的电流消耗< 1uA。 请回顾以下概念、并告诉我您的意见。  

正常工作 无负载

1. VIN1:3.3V 系统电压  

2. VIN2:2.5V 电池电压  

在上述条件下、上部 LM66100导通、下部 LM66100因 CE 电压而关断。 对吗?  

在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少? 0.3uA (红框、关断电流)还是2.1uA (绿框、泄漏电流)?  

系统电压丢失,无负载  

1. VIN1:0V 系统电压  

2. VIN2:2.5V 电池电压  

在上述条件下、上部 LM66100会关断、而下部 LM66100会因 CE 电压而导通。 对吗?  

在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少? 0.3uA (红色框)或5.1uA (绿色框)或5.4uA (总和)?  

如果两种情况下的电流消耗均超过1uA、则客户无法使用此概念。 是否有任何建议概念来满足客户要求?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    对于此请求是否有任何反馈? 请回顾一下、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam、

    在情况1中、电流消耗为0.3uA。

    对于情况2、 Vin1应介于1.5V 和5.5V 之间。 将 Vin1设置为0V 将超出建议运行条件。  如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能性和性能并缩短器件寿命。 如果 Vin1设置为至少1.5V、则它将为 0.3uA+负载电流

    这些答案是基于输出端没有源。 如果存在、则最大电流将是以绿色突出显示的 Iout。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的评论。  

    以进行澄清、请参阅以下概念。  

    当 VIN1= 1.5V、VIN2= 3.0V 时、VOUT 为 VIN2=3.0V、由于 VIN2到 VIN1之间存在漏电流、在没有负载电流的情况下 VIN2的电流消耗最大为5.1uA。  对吗?  

    如果是、则客户不能使用此解决方案。 是否有任何 概念或器件可将 VIN2的电流消耗降至1uA 以下?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam、

    正确。 在这种情况下、我建议使用两个 TPS22916器件、然后在它们之前使用一个比较器来决定打开哪个开关。 这样它就会减小 Vin2上的电流。

    谢谢。

    萨姆