主题中讨论的其他器件: TPS22916
尊敬的团队:
我的客户想使用以下概念。 它们的主要关注点是电池的电流消耗< 1uA。 请回顾以下概念、并告诉我您的意见。
正常工作 无负载
1. VIN1:3.3V 系统电压
2. VIN2:2.5V 电池电压
在上述条件下、上部 LM66100导通、下部 LM66100因 CE 电压而关断。 对吗?
在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少? 0.3uA (红框、关断电流)还是2.1uA (绿框、泄漏电流)?


系统电压丢失,无负载
1. VIN1:0V 系统电压
2. VIN2:2.5V 电池电压
在上述条件下、上部 LM66100会关断、而下部 LM66100会因 CE 电压而导通。 对吗?
在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少? 0.3uA (红色框)或5.1uA (绿色框)或5.4uA (总和)?


如果两种情况下的电流消耗均超过1uA、则客户无法使用此概念。 是否有任何建议概念来满足客户要求?
谢谢你。