Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS54200
大家好。
我想使用 tps54201在模拟调光模式下控制 LED。
该电路根据数据表中的参考设计而设计。
使用24V 输入电压、PWM 工作时钟为50kHz、电压为3.3V。
SW 输出不会始终出现。 未检测到 FB (0V)。


1) 1)我应该怎么做才能使软件输出保持一致?
2) 2)根据数据表、在模拟调光模式下、FB 引脚的内部电压基准在满量程时约为200mV。
是否可以检测到 FB 引脚?
谢谢。