This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:SW 输出握手

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195140/tps54201-sw-output-shaking

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件: TPS54200

大家好。

我想使用 tps54201在模拟调光模式下控制 LED。

该电路根据数据表中的参考设计而设计。

使用24V 输入电压、PWM 工作时钟为50kHz、电压为3.3V。

SW 输出不会始终出现。 未检测到 FB (0V)。

1) 1)我应该怎么做才能使软件输出保持一致?

2) 2)根据数据表、在模拟调光模式下、FB 引脚的内部电压基准在满量程时约为200mV。

是否可以检测到 FB 引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图分享给我进行检查?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

    我尝试按照图中写入的值更改电阻器和电容器。 (R692、SR601、C693)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SR601=0.1欧姆时、 恐怕电感器 RMS 电流可能不够。 未检测到 FB 是一种异常情况。 它应该等于"200mV x PWM 占空比"。

    我在下面有一些问题:

    1.在您的测试中、LED 的行为是什么? 闪烁还是?

    2.在您的测试过程中发现有多少电路板存在此类问题?

    3.是否检查了焊接组件?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答问题。

    1.没有闪烁。

    2.将四个 TPS54201连接到一个电路板上,总共测试了两个电路板。 所有 TPS54201都出现问题。

    3.没有焊接问题。

    此外、我在 SR601中测试了0.1欧姆和1欧姆、有合适的值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置 SR601以确定 LED 电流、因此应根据所需的 LED 灯串电流来确定。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用的 LED 规格、应使用0.8欧姆的电阻、但它用作1欧姆的电阻。

    移除连接到照明侧的电阻后、FB 输出会出来。


    以下是 PWM 100%占空比时的 FB 和 SW。

    1. FB 周期性地从0V 移动到200mV 是否正确?

    2. SW 的输出如此输出是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 LED 正向电压是多少?

    我认为 FB 和 SW 行为不是正常的。 让我来召集一位专家、然后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    我使用的 LED 是 OSRAM GW QTLTS1.EM-H5J1-XX53-1-65-R33。

    正向电压最小值为2.60V、典型值为2.70V、最大值为2.80V、正向电流最小值为10mA、最大值为250mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否捕获电感器电流波形?

    您测试了多少个 IC? 还请检查焊接组件。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这些是电感器正面和背面的波形。

    我使用了8个 IC、没有焊接问题。

    Thnaks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在商务旅行,并将在这个星期五回复您的问题。 很抱歉给您带来不便、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    奇怪的是、蓝色这个表示电感器电流、前后不同。 您能否标记您测量电感器电流的节点?

    如果可能、请上传布局、以便再次进行检查。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下图中、我添加了电感器电流测量节点标记。

    这是布局。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很奇怪的是、前面和后面的电感器电流波形不同。 您如何使用电流探头测量电流波形?

    另外、建议设计一个 您的电路板和 EVM 之间的比较测试

    我建议您 优化布局 这些概念。

    1.需要更多过孔来连接顶部和底部 GND。

    2.建议将这些组件放置在 PCB 的同一侧。 或者从顶部到底部至少在 SW 平面上添加更多过孔。

    3. SW 节点应宽得多,以获得更好的性能。

    有关更多详细信息、请参阅数据表第31页的"布局示例"。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    是否应该按照相同的波形测量正面和背面的电感器电流波形?
    Br
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上应该相同、但这也可能是由环路稳定性问题导致的。

    您能否尝试使用12V 等较低的 VIN 来查看 SW 是否稳定?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 EVM 板并进行了检查。

    我已在24V 电源输入下检查 PWM 模式和模拟模式。

    左侧图片为 PWM 调光模式、右侧图片为模拟调光模式。

    在 PWM 调光模式(1.6V、250Hz)下、SW 会在 PWM 为高电平时切换。

    而且在模拟调光模式(3.3V、50kHz)下、无论 PWM 如何、SW 始终处于开关状态。

    以上是否正确?
    当 PWM 占空比在模拟调光模式下发生变化时、由于 SW 波形占空比或频率发生变化、Vout 变化是否正确?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    上述波形符合预期。 您可以使用 EVM 作为参考、并检查您自己的设计。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有三个问题:

    问题1: 调光模式有时会解锁?

    问题2. 是否可以在不重置电源的情况下更改调光模式?

    问题3: 在模拟调光模式下改变占空比的过程中、有时 FB 波形表现为模拟调光模式、而 SW 波形表现为 PWM 调光模式。 (如上图所示)
    一旦像这样改变、它不会返回。
    图中的模式是否高于正常操作? 如果工作正常、请检查是模拟调光模式还是 PWM 调光模式。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    1、您的意思是"解锁"?

    2.在 IC 上电时选择调光模式,由 PWM 幅度决定。 因此、更改调光模式的推荐方法是首先关闭器件电源。

    3.我可以知道您在上电后是如何操作 EVM 的吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.应用报告第3页上的调光机制包含有关调光模式检测和锁定的信息。 我询问是否可以释放设置模式。 (例如 PWM 调光模式->未检测到调光模式)

    2.好的。

    3. MCU 会输出 PWM、这种情况通常在 PWM 输出停止并重新启动时发生。  

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    1.我认为选择了模式后、需要关闭电源、然后重新选择模式。

    3.您是说 IC 仍然处于通电状态、但 MCU 将停止 PWM 或重新启动 PWM?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.好的。

    3.是的,这是正确的。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否捕获 PWM 停止或重新启动时的 PWM、SW、Vout 和 FB 波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在 TPS5420X 应用手册中的"使用 TPS54200和 TPS54201进行电源和调光 LED "文档中、有以下内容。
    带下划线的部件的含义是否不仅要重新启动 Vin(ex. VIN 关闭然后重新开启)、但还包括在特定时间内已断开 PWM 信号然后重新连接的情况。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    是的、如果关闭 PWM 循环、则需要重新选择调光模式。 那么、我在上一篇文章中要求您捕获 PWM 重新启动时的 PWM、SW、Vout 和 FB 波形、以查看 IC 重新选择了哪种调光模式。

    Br

    帕特里克