Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS7A30、 TPS7A49
大家好、
您能在下面查询一下吗?
在数据表中、ENABLE 引脚的最大额定值为+36V 至 VIN 或+36/-36V 至 GND。 在电气特性中、它指定最大值为+15V、输出为-1V。 如果为 TPS7A3001提供-33V 电压、则可以通过16k 电阻为使能引脚提供+16V 电压?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A49
大家好、
您能在下面查询一下吗?
在数据表中、ENABLE 引脚的最大额定值为+36V 至 VIN 或+36/-36V 至 GND。 在电气特性中、它指定最大值为+15V、输出为-1V。 如果为 TPS7A3001提供-33V 电压、则可以通过16k 电阻为使能引脚提供+16V 电压?

尊敬的 Marvin:
感谢您与我们联系。
阅读原理图会有些困难。 是否可以共享 PDF 版本? 如果这是敏感信息、则您可以通过私人消息共享此信息。
此外、是否还可以共享显示行为的示波器截图?
该器件具有双极性使能功能、因此话虽如此、它可以由正电压或负电压驱动。
目前、对于 EN、ABS 的最大值为-36/36V、但是、在该限制条件下运行或超过该限制不能保证器件正常运行、因此、我们强烈建议不要遵守电气特性表中所述的建议运行条件和/或范围。
因此、虽然 EN 可以承受高达36V 的电压、但建议值为15V、因此、我们无法保证在16V 下正常运行、器件可在16V 下启用、但同样
在负极侧、器件可能采用 Vin、因此当直接连接到 Vin 时、不存在问题:

是否已验证、当 RONA 短路时、Ven 实际上是16V?
DCDC +分压器相互作用的 PGOOD 似乎有些奇怪。
同样、显示波形也有助于我们了解正在发生的情况、并指示电压是以 GND 还是-16V 为基准。
至于 TPS7A49、此器件的额定值为150mA、其电流限制为~μ A 300mA。
此致!
埃德加·阿科斯塔
尊敬的 Marvin:
并 与其他团队成员交谈后发现这一点。 可能是在对器件进行表征以离开150mA 规格时做出了决策。 这可能是多种原因造成的、例如、在200mA、可能某些要求的规格未能满足、例如压降或负载调节。
因此、该器件能够为200mA 供电、并且通过查看电流限制规格、这低于指定范围。 但是、如上所述、其他一些规格可能会在200mA 下工作。
此致!
埃德加·阿科斯塔