This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:电池充电问题

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208727/bq25122-battery-charging-issue

器件型号:BQ25122

您好!

我正在使用 BQ25122为 VARTA CP1240A3电池充电(锂离子、3.7V - 0、2Wh)。

我已将一个4、99K 电阻连接到 Riset (40mA 充电电流)

我已将一个1K 电阻连接到 RLIM (200mA Ilimit)

我已将一个4、99K 电阻连接到 Rtterm (4mA IPPRECHARGE)

我将一个5V 外部电源连接到 IN 引脚、并且 TS 电压达到2、55V

当我使用与电池串联的电流表测量电流时、我没有任何电流。 我应该有40mA、对吧?

谢谢你给我任何想法的哪里出了问题。

此致、

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    在本例中、我认为问题是 TS 电压。 如前所述、TS 电压为2.55V、输入电压为5V、表示 TS 电压为 VIN 的0.51%。 这会使器件进入 TS 冷阈值、从而关闭充电。

    仅当 TS 电压介于 HOT 或 COLD 阈值之间时才会进行充电、仅当 TS 电压介于 WARM 和 COOL 阈值之间时才会进行正常充电。 这意味着 TS 电压必须介于0.75V 和1.99V 之间才能正常充电、且必须介于1.025V 和1.8V 之间才能正常充电。

    如果您不想使用 TS 功能并希望只是正常充电、TS 电压必须高于 TS 禁用阈值(3V)。

    是否计划使用 TS 功能? 如果是、您的 TS 电路看起来是什么样的?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、感谢您的清晰解释。

    我未使用 TS 功能。 因此、正如您提到的、我要将 TS 电平设置为高于3V 的电压。

    我可以直接向 TS 引脚施加5V 电压吗? 我在数据表中没有看到 TS 引脚的最大值。

    此致

    达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    通常、对于 TS 禁用 、我们建议使用分压器将 TS 电压置于 TS 禁用阈值以上。 TS 电压的绝对最大额定值为5.5V、因此高于该电平的输入电压变化可能会损坏器件。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳