您好!
我正在使用 BQ25122为 VARTA CP1240A3电池充电(锂离子、3.7V - 0、2Wh)。
我已将一个4、99K 电阻连接到 Riset (40mA 充电电流)
我已将一个1K 电阻连接到 RLIM (200mA Ilimit)
我已将一个4、99K 电阻连接到 Rtterm (4mA IPPRECHARGE)
我将一个5V 外部电源连接到 IN 引脚、并且 TS 电压达到2、55V
当我使用与电池串联的电流表测量电流时、我没有任何电流。 我应该有40mA、对吧?
谢谢你给我任何想法的哪里出了问题。
此致、
达米恩