请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS717 
Vin max +0.3V = Ven = 7V?
最大 Ven 7V
VIN 专为3.3V 而设计、Ven 为5Ven。
现在、系统运行良好。
我想看看系统的运行是否有问题。
是否可以像这样使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Vin max +0.3V = Ven = 7V?
最大 Ven 7V
VIN 专为3.3V 而设计、Ven 为5Ven。
现在、系统运行良好。
我想看看系统的运行是否有问题。
是否可以像这样使用它?