This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:我使用输入电压为3.3V 的器件。 我想知道 VEN 的使用范围。

Guru**** 2517000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208608/tps717-i-use-3-3-vin-i-want-to-know-the-range-of-ven-usage

器件型号:TPS717

Vin max +0.3V = Ven = 7V?

最大 Ven 7V

VIN 专为3.3V 而设计、Ven 为5Ven。

现在、系统运行良好。  

我想看看系统的运行是否有问题。

是否可以像这样使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taehun:

    根据数据表说明、对于您的应用、Ven = 5V 应该可以正常工作。  

    此致、

    安德烈斯