This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:CS 引脚上的高电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208874/ucc28704-high-voltage-on-teh-cs-pin

器件型号:UCC28704

团队、您好!

正如我在数据表中看到的、CS 引脚是典型值。 356mV、具有恒流调节。

测量期间、我注意到电压高达750mV、具有恒定电流调节、如下图所示。

 

CS 引脚处的电压以蓝色显示。

黄色= DRV 引脚(MOSFET 栅极)

红色= VDD 引脚

绿色= 24V 输出电压

 

 

我正在使用数据表中所述的具有以下值的电路:

  • CDD = 12µF
  • RS1 = 100k
  • RS2 = 31k8
  • RCS = 1R5
  • RCL = 560R

输出电压为24V、输出电流为250mA。

  • CS 引脚上的电压较高是否有解释?

由于流经电流检测电阻器(和变压器)的电流较大、因此变压器存在饱和问题。

此外、我还在启动时出现饱和问题。  如下图所示、电流检测引脚上的电压最高可升至1V 以上。

 

CS 引脚处的电压以蓝色显示。

黄色= DRV 引脚(MOSFET 栅极)

红色= VDD 引脚

绿色= 24V 输出电压

谢谢。

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会 很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大负载时、CS 信号应约为750mV。  这是可以确定的。

    关于波形中的前沿电流尖峰、我认为器件内的前沿电流消隐电路消隐了这一问题。

    因此、我认为这也不是问题。

    此外、我在您的 CS 信号中也看不到饱和电流波形。  如果是这种情况、CS 信号在本质上也会是抛物线的。

    具有更大的影响。  当您驱动 FET 的栅极时、FET 上有一个栅源电容器需要充电。  这会导致您看到前沿电流尖峰。  这可以在大多数 CS 信号上观察到、也是为什么控制器通常具有前沿 Cs 消隐来忽略该尖峰的原因。  对于 UCC28704、前沿消隐时间(TCSLEB)约为255ns。

    您可能需要评估 UCC28704 10 W 评估模块、来了解 UCC28704在负载、线路和大信号瞬变变化时的行为。  用户指南中的波形显示了器件在10W 系统中的同样工作原理。  下面的链接中也提供了此信息。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubf1

    如果该问题已解决、请检查问题结束时是否已解决。

    此致、