This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:预充电时序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208349/bq25122-precharge-timing

器件型号:BQ25122

大家好!

根据数据表、充电安全计时器具有可编程范围。 我们如何配置它? 我没有看到任何与此相关的 I2C 寄存器。

谢谢

此致、

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    对于 VIN_DPM 和定时器寄存器(寄存器0x0B)字段 TMR (位1和位2)允许您在30分钟、3小时和9小时快速充电安全定时器之间进行选择。 2xTMR_EN 字段(位3)可让您将编程时间加倍。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。
    如果我们在独立模式下使用 BQ25122、默认值是什么?

    此致、

    达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    默认时间限制为3小时。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    因此、我必须等待3小时(18mn)的10%才能使用 ISET 电流开始电池充电。 我对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我不知道您的意思是什么。 一旦电池电压高于 BUVLO 阈值、电池充电电流应该为 ISET 电流。 在独立模式下、BUVLO 阈值的默认电压为2.6V。 因此、当电池电压高于2.6V 时、电池将以 ISET 电流充电、但充电电压没有高到足以达到恒压相位(~4.3V)。

    安全计时器用于限制电池充电的时间、因此如果电池需要超过3小时才能终止充电、则充电将停止。 预充电安全计时器的功能基本相同、但特定于预充电。 因此、如果电池在高于 BUVLO 阈值时充电需要0.1 * 3小时、则它将停止充电。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳