大家好!
根据数据表、充电安全计时器具有可编程范围。 我们如何配置它? 我没有看到任何与此相关的 I2C 寄存器。

谢谢
此致、
达米恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Damien:
我不知道您的意思是什么。 一旦电池电压高于 BUVLO 阈值、电池充电电流应该为 ISET 电流。 在独立模式下、BUVLO 阈值的默认电压为2.6V。 因此、当电池电压高于2.6V 时、电池将以 ISET 电流充电、但充电电压没有高到足以达到恒压相位(~4.3V)。
安全计时器用于限制电池充电的时间、因此如果电池需要超过3小时才能终止充电、则充电将停止。 预充电安全计时器的功能基本相同、但特定于预充电。 因此、如果电池在高于 BUVLO 阈值时充电需要0.1 * 3小时、则它将停止充电。
此致、
胡安·奥斯皮纳