大家好、
我们使用 UCC28070 IC 设计了两相交错式 PFC 升压转换器、以提供2.2KW 的输出功率。 标称输出电压为375VDC。
此设计适用于110VAC 输入电压。
当我在230VAC 的输入电压下工作时、转换器不能正常工作、而在110VAC 输入电压下工作正常。
您能提供建议吗?
谢谢。此致、
Rajkumar Chaurasiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Harish、您好!
感谢您的回复。
您能否分享您的专有链接、以便对原理图进行验证。 我将与大家分享。
以上波形来自110VAC 输入电压、700W 输出功率。
此外、转换器还会在输入电压为110VAC 且输出功率为700W 时进入 DCM 模式。
请参阅下图。
下图:110VAC 输入和700W 输出功率。
电感器电流- L300和 L301
输入电压和输入电流
两个升压 IGBT 开关节点电压
黄色-升压 IGBT SW 节点电压和红色-电感器电流(针对同一相位)
黄色-升压开关节点电压和蓝色-交流输入电压。
请提供您的建议和反馈。
请分享您的电子邮件。 我将与大家分享设计计算器和原理图。
此致、
拉杰库马尔